This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:如何测量负电压电路中的电流

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328957/ina185-how-to-measure-the-current-in-negative-voltage-circuit

器件型号:INA185

BU 专家、您好!

如果 Vin 为 负电压、如下图所示、您是否有合适的器件推荐? 屏幕上的 AVEE 和 VGL 为-6V 和-12V。 客户希望使用过流保护电路。 谢谢。

此致,

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。  

    我想澄清一下您对过流保护电路的设计要求。

    您可提供什么电源电压? 您的输入是否在-12V 至-6V 之间波动?  或者您是否认为您的可用电源是负电压。 我还想知道您是否双向测量电流。  

    感谢您发帖、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您的支持。 电压固定为-6V 和-12V。  电流 方向。 我们有合适的解决方案吗? 谢谢。

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。  

    请耐心对待我、但我想进一步细分。

    我们有一篇较旧的 E2E 文章、其中详细介绍了对负电压的检测:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1310108/low-current-sense-negative-voltage--24v 

    以下应用手册还介绍了感应负电流和电压、可能有所帮助:

    -48V 电信电流、电压和功率感应参考设计

    我建议遵循 Peter 的建议并为电流检测放大器创建一个齐纳电源。

    希望这对您有所帮助、