This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401EVM:针对单电源的 C11、C12

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329227/lmh5401evm-c11-c12-for-single-power-supply

器件型号:LMH5401EVM

您好!

使用单个5V 电源时、是否无需 EVM 底层的 C11和 C12?

C10、C13和 C14位于连接器附近、因此我认为它们是实际设计中所要求的选项。
另一方面、C11和 C12直接位于 IC 的下方、因此对于单电源、我认为 C2、4、6和8会发挥相同的作用。

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    您正确地说、 在此应用中额外的电容器有些冗余、因为在这些范围内已经有 V+到接地的电容器、因此对于空间有限的设计、额外的电容器不会有太大好处。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您的支持。

    此致、
    广志