This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:使 VBUS 引脚悬空

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329470/ina228-make-the-vbus-pin-float

器件型号:INA228

您好、专家:

我的客户在其旧设计中在48V 电池系统中使用了 INA228。  

最近、他们有一个新项目、电压总线电压将达到87V。

但实际上、它们不需要它来监控 Vbus、因此它们可以断开引脚而仅使用分流器来监控 IN+/IN-。

Br

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、您好!

    由于它们不需要 VBUS 测量、因此它们可能可以感测到低侧。 这样、输入引脚上的电压接近0V、因此不会有问题。 如果他们确实需要在 IN+和 IN-处具有更高的电压、则可以使用以下设计指南中的任一方法:  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01608 

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00528

    此致、

    米奇