This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:THS3491RGT LTSpice 警告

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328976/ths3491-ths3491rgt-ltspice-warning

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好、我在 LTSpice 中运行了 THS3491RGT 模型、并收到以下警告消息:

警告:与节点 U1:_u113:nref_hi 的连接少于两个。 此节点由 e:u1:_u113:ref_hi 使用。
警告:与节点 U1:_u113:nref_low 的连接少于两个。 此节点由 e:u1:_u113:ref_low 使用。
警告:与节点 U1:_u113:npdz_hi 的连接少于两个。 此节点由 e:u1:_u113:pdz_hi 使用。
警告:与节点 U1:_u113:npdz_low 的连接少于两个。 此节点由 e:u1:_u113:pdz_low 使用。
U1:d_in_clmp:发射系数、N=0.02、太小、限制为0.1
牛顿直接迭代.op 点成功。

日期:星期一(2月26日) 19:01:25 2024
总经历时间:0.116秒。

标称值= 27
温度= 27
方法=陷阱
滴定仪= 11
Sanitre = 0
交叉点= 0
接受= 0
已拒绝= 0
矩阵大小= 243
补数= 113
解算器=正常
平均主题帖数:20.0/0.0/20.0/20.0
Matrix 编译器1:837操作码
矩阵编译器2:18.19 KB 目标代码大小

我知道 LTSpice 在这里可能不有利,但我的工作环境是这样的。 结果似乎没问题、我应该忽略该警告吗? 或者、在运行仿真之前、是否有可以应用于模型的修复方法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我弄清楚如果我在 THS3491RGT  Spice 模型中进行以下更改、LTSpice 警告会消失:

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    发件人:

    .model D_IN_clmp d is=1e-014 n=0.02 rs =1

    至:

    .model D_IN_clmp d is=1e-014 n=0.1 rs = 1

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    发件人:

    * ESHDN SHDN GNDF 值={V (NREF_HI、GNDF)* V (NREF_LOW、GNDF)* V (NPDZ、GNDF)* V (NPDZ_HI、GNDF)* V (NPDZ_LOW、GNDF)}
    ESHDN SHDN GNDF 值={V (NPDZ、GNDF)}

    至:

    ESHDN SHDN GNDF 值={V (NREF_HI、GNDF)* V (NREF_LOW、GNDF)* V (NPDZ、GNDF)* V (NPDZ_HI、GNDF)* V (NPDZ_LOW、GNDF)}
    * ESHDN SHDN GNDF 值={V (NPDZ、GNDF)}

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    模型是在 TINA-TI 和 PSpice 环境中创建和测试的。 这里有关于如何将 TI 模型导入到通用 Spice 环境中的通用指南、但正如您提到的、不能在 LTSpice 中验证这些模型、并且可能会出现类似的环境特定警告。

    但是、在此仿真器环境中、您似乎已经找到了使警告消失所做的更改。 我将关闭该主题。 请随时 回复此主题、或如果您有任何其他问题、请启动新主题。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的更新。 我不是 SPICE 模型方面的专家、我的"解决方案"(某种程度上)只是一种猜测。 TI 可以查看上面我的修复并提供一些指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    对于您的第一次变化(n=0.02到 n=0.1)、这似乎是 LTSpice 环境的限制、在这里系数具有必须达到的最小值、模型具有一个更小的系数。

    我们提供的模型非常复杂、很难说出更改一行代码会产生什么影响。 TI 的模型设计用于 PSpice 和 TINA-TI (我们在 TI 使用的仿真器)、但不一定发布为 LTSPICE 的"直接"模型。  由于 LTspice 最初由 Linear Technologies 生成、我们无法在 LTspice 中调试或建议使用 TI 模型。

    谢谢。

    尼克