This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011-LTV3011 EP、1.24V 基准在温度低于-30°C 时的变化

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1327441/tlv3011-ep-ltv3011-1-24v-reference-changes-at-temperature-under--30c

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件: TLV3011

EP

 

我们发现具有内置基准的 TLV3011比较器存在问题。

在某些元件中、在温度低于-31°C 时、基准电压在正常的1.24V 基础上开始增加。

参见图片。

 

 

 

我看到此设备存在一些旧问题:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885814/tlv3011-ep-reference-voltage-rising-below--25-c?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV3011#

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807669/tlv3011-ep-ref-output-goes-up-to-3-58v-when-below--40c-on-one-chip

 ...但看不到这些结论。

 

请帮助解决此问题。

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    原始器件在低温条件下出现基准故障问题。

    因此,我们没有尝试修复20年前的设计,而是重新设计并在新流程中引入了改进的"B"版本。 我们确保它们在经过-55°C 后正常运行。

    目前、"B"器件具有商用版本和 Q1版本。

    "旧"器件最终将被编码为新的"B"裸片。 我建议使用一些"B"示例、并验证它们是否适用于您的设计。

    商用器件、Q1器件和 EP 器件的"B"裸片相同、因此您可以进行快速操作验证、以确保满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul

    非常感谢您的快速响应、我们非常感谢。

    我们的设计需要在低至-54°C 的条件下运行、所有单元都要在此温度下进行测试。 因此、针对如此低的温度指定组件对于我们来说至关重要。 我们可以预期 TLV3011B-TLV3011 EP 版本何时投入生产?

    或者、测试-Q1版本的温度范围是多少?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    仅将 EP 指定为低至-55C。

    然而,它们都使用相同的芯片-其特征是低至-55。

    因此商用和 Q1 "B"应可轻松在-55°C 的温度下运行、但它们的保修范围不在-40°C 以下。

    当然、这三个版本在封装 BOM 和装配流程方面存在差异-但在电气方面它们应该是相同的。 您应该能够至少对 Q1执行四次运行。

    我将核实 EP 的时间-虽然我们通常不会公开讨论未来的发布日期(会直接与您联系)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请提供关于 B-EP 版本可用性的信息。

    我们需要决定在我们的情况下该怎么做、因此我们想获得有关组件的误差以及这种行为发生的频率的更多信息。 1个?
    并且、如果您有在-55C 下工作且引脚兼容的其他替代器件、

    此致、 Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩

    感谢您的耐心和理解。  为了向您提供最佳的支持和选项、我将此帖子离线。  我会发送朋友请求和我的直接联系信息。  我期待为您找到一个选项。

    卡盘