This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:损坏问题

Guru**** 2816435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326483/opa567-damage-issue

器件型号:OPA567

您好!

高温导致损坏问题。

使用 START、它运行良好、但输出逐渐变差、最终没有输出。

对于 LD 操作、V+:GND、V-:-3.3V

问题如下:

1.如果 V-电源电流额定值低于要求、则意味着 V-电源电压不会得到调节。 在这种情况下、OPA567会损坏吗?

2.如果是、您能解释它为什么会受到损坏吗?

3.现在 EP (引脚13)已连接到 GND。 V+也连接到 GND 是否可以?

原理图如下所示。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    此问题是否与我上周回复的以下主题相关?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1324085/opa567-opa567/5043572#5043572

    这似乎是同一个查询。 您知道 OPA567的散热片或散热器接线或参考接至-3.3V 吗?

    由于此器件在-3.3V 和 GND 之间运行、任何输入电压都超过了绝对最大值。 额定值可能会损坏器件、即使在很短的时间内也是如此。 例如、如果有人将输入配置为反向、在这种情况下、同相输入超过(V+)+0.5V = 0.5V、则可能会发生损坏。  

    我没有从咨询中获得客户的这些信息。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA567的最低电源电压为2.7V -用较低的电源电压为器件供电可能导致高击穿电流流入输出级、导致器件损坏。 必须将散热焊盘焊接到 PCB 上。 散热焊盘应保持悬空或连接到 V–并  不与 V+接近   如此处所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    EP 到 V+的电阻为20M Ω、EP 到 V-的电阻为1M Ω。

    似乎在 EP 中损坏到 V-。

    您提到 EP 必须连接 V-或悬空、但它在客户的原理图中连接到 V+。

    它是否会造成此类损坏?

    您能解释一下 EP、V+和 V-是如何在内部连接的吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 OPA567芯片的 P 基板在内部偏置为负电源(-3.3V)、外部 EP 焊盘也必须连接至(V-)或保持悬空。  任何由 错误 连接引起的可能损坏都取决于将芯片连接到引线框上所用的芯片涂层类型(导电与非导电)。  但是、无论如何、OPA567的 EP 散热焊盘可能永远不会连接至正电源(V+)、因为这最多可导致产品的长期可靠性。