This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:驱动程序代码

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329411/ina232-driver-code

器件型号:INA232
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好

如何在 MTK 平台上使用 SysConfig 生成的.c?

软件当前正在测试 ina232的 I2C 通信。 我阅读了以下情况。 有什么我可以确认的吗? 测量 I2C 信号~μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SysConfig 生成的代码本身并不完整。 需要一个特定于您所使用的控制器的包装器来启用与 INA232的通信。

     图中所示的错误类型可能是由许多原因引起的、包括硬件和软件相关问题。 需要快速确认的几个事项-确保器件地址在硬件和软件之间一致;确定控制器执行的任务导致了错误;命令是按正确的顺序/时序发送的。  

    此致、Guang