This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7022:负电压瞬态

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329393/tlv7022-negative-voltage-transient

器件型号:TLV7022

大家好、

您能否检查  TLV7022输入引脚上的~-1V ~100ns 负电压瞬态是否应该可以?

VEE = 0V。

它会严重损坏器件吗?

我的客户在   测试中看到了这样的负瞬态。

如果有问题、我会要求客户按照数据表限制电流< 10mA。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得超过−0.3V 的绝对最大额定值、即使在短时间内也不得超过。 您确实需要电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-san,

    我同意克莱门斯的观点。 当超出输入电压限制时、我们始终建议对输入< 10 mA 的电流进行限制。