This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:SOIC-8封装

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA241A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329394/ina240-soic-8-package

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: INA241A

您好、专家:

我在 INA240数据表中找到、SOIC-8的封装为 4.90mm× 3.91mm:

但在数据表末尾、封装不同:  

问题:  

  • 哪一个是正确的?  
  • INA240与 INA241 (SOIC-8)引脚对引脚兼容的 CAN  

谢谢

伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装尺寸由 A 和 B 测量;这些值是一致的。

    如其数据表中所示、INA240和 INA241A/B SOIC 封装具有相同的引脚排列。 它们的电气特性不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    回声清洁剂-两者都正确。 封装图显示了公差尺寸、而器件信息部分显示了标称值。

    INA240和 INA241的 SOIC-8是 P2P 兼容的。

    此致、Guang