This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331-Q1:不同批次的不同性能

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330793/tl331-q1-different-performance-with-different-lot

器件型号:TL331-Q1
主题中讨论的其他器件:TL331LM339

您好、  

我们的客户购买了5Kpcs TL331QDBVRQ1、但在功能测试中失败率达90%。 但这种情况以前没有发生过。 相比之下、这些器件具有不同的顶部标记。 这意味着它们在不同的组装地点进行组装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助检查原理图、是否有需要改进的地方?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示引脚1和4的示波器轨迹。

    我怀疑会由于缺少迟滞而出现振荡。 如果是这种情况、请在 OUT 和 IN+之间添加正反馈、例如100 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    什么是故障? 输入信号幅值和速度是多少?

    如 Clemens 所说、提供输入信号和输出的示波器照片将有所帮助。 并更好地描述问题。

    任何箱子或卷带标签的照片也会很有帮助。

    从原理图中看、我看不到任何引人注目的东西。 阈值为400mV、只要输入信号低于3V、应该没有任何问题。

    TL331位于 PCN 下方、用于更换裸片。 请参阅 LM339系列应用手册第2.1节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    TL331QDBVRQ1只能有一个标记、应为"T1RU"。 两者都看起来是"T1RU"。

    靠近边缘的小标记是二进制生产日期代码。 两款器件都是从2023年开始的、"确定"是从5月开始的、而"NG"是从9月开始的(较早的版本)。 照片不是很好,可以可靠地读取二级生产日期代码。 我们需要 Lot #来确认,但我猜,新的 "NG"器件是新的芯片。 有关已知差异、请参阅应用手册的第3.5节。