This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:适用于 INA232的 Linux 驱动程序

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: INA232, INA231, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330344/ina232-linux-driver-for-ina232

器件型号:INA232
主题中讨论的其他器件: INA231SysConfig

我有一个 INA232器件、需要为嵌入式 Linux 应用查找器件驱动程序。  

我注意到、标准 Linux 发行版中的驱动程序 ina2xx.c 支持 INA231、但未枚举 ina232。  它们似乎是非常相似的器件、但有一些明显的差异(精度和范围)。

是否有明确支持 ina232的驱动程序?  是否有计划将 ina232整合到标准版中?

此致、

D·贝利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 INA232和 INA231的寄存器足够相似、那么您可以简单地假设您有一个 INA231。

    您必须找到要更换驱动程序的人。 (您为支持正在使用的嵌入式发行版支付了哪些费用?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件的寄存器组有点有限、似乎 INA231确实是 INA232的子集。  只要我可以使用 INA231功能、就应该使用 INA231驱动程序。   

    鉴于设备的性质有限、我可以看到驱动程序可能在20-50 行代码中进行了更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    除了上述注意事项外、我们还 在 SysConfig 中提供了 INA232、该器件可帮助根据您所需的配置设置生成 C 代码、并且还具有处理寄存器数据的便利功能。 以下是指向 SysConfig 的链接、其中 INA232已添加到工程中: https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&module=/ti/sensors/currentsensor/INA232