This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:故障模式-存在信号之前的电源

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330828/opa991-failure-mode---power-before-signal-present

器件型号:OPA991

您好-  

客户报告一个问题、即在信号到达运算放大器输入端之前为运算放大器供电。 不确定信号存在之前的状态、可能是悬空的? 我没有原理图、也不确定它们使用原理图的配置。  

他们表示自己发现运算放大器受到永久性损坏、因此必须添加二极管来防止这种情况发生。  

您要问的问题是-您以前见过此类故障吗?  是否有注意事项可以避免这种故障模式?  

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果二极管提供帮助、则输入信号超过了绝对最大额定值、这意味着它不是浮动的。 (分立式二极管消耗的电流可能比内部钳位二极管要大得多。)