This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:失调电压问题

Guru**** 2950900 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330141/ina186-q1-offset-question

器件型号:INA186-Q1
主题中讨论的其他器件:INA186

您好,

你好。

在增益为25时、ina186的失调电压为50uV。  输出端口是否会有1.25mV 的偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏移电压以输入为基准。 因此在输出端、失调电压将高25倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    谢谢你跳进去,像往常一样:)  

    尊敬的 Yuhao:

    感谢您的发帖。 克莱门斯是完全正确的。 输入偏移将被增益25。  

    我希望这是合理的。  

    此致、

    乔