This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901-SP:输入引脚上的最大输入电流5mA

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: INA901-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330322/ina901-sp-maximum-input-current-5ma-on-input-pin

器件型号:INA901-SP

我有一个应用将向 INA901-SP 的 IN+和 IN-引脚输入大于5mA。 是否需要添加外部电阻器以将输入电流降低至数据表中规定的绝对最大值以下? 由于两个单独电阻器的偏移误差、我假设我需要在同一裸片上获得两个电阻器。 解决此问题的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 TI:

    您好!

    在这种情况下、5mA 输入电流限制有点用词不当。 器件的电压额定值与您的用例更为相关、因为它们描述了器件的外部应力。 5mA 限制更常用于描述超出额定电压时的限制、 例如、"如果您在70V 下操作输入引脚、如果您将电流限制到5mA、器件将保持不变"、在常规工作条件下、这不应是问题、因为输入引脚的输入偏置电流限制为±8µA。

    图10中显示、该器件在短路时提供高达32mA 的电流、 因此、当器件在正常电压范围(2.7-16V)内工作时、其电源引脚的功耗肯定会超过5mA、5mA 限制可能会应用于超出此范围的电压。

    总之、如果您将引脚上的电压限制为额定条件、则无需担心5mA 限制、因为该器件专为这些电压而设计、汲取的电流绝不会超出其可处理的范围。

    如果您需要有关该问题的任何其他说明、

    列维德弗里斯