This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901-SP:SENSE 引脚上的5mA 最大输入电流

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330306/ina901-sp-5ma-maximum-input-current-on-sense-pin

器件型号:INA901-SP

如果 SENSE 引脚的最大输入为5mA、是否需要添加与内部5k Ω 电阻器串联的外部电阻器、以将 SENSE 引脚的输入电流限制在5mA 以下? 如果我增加外部电阻器、我将尝试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、5mA 输入电流限制有点用词不当。 器件的电压额定值与您的用例更为相关、因为它们描述了器件的外部应力。 5mA 限制更常用于描述超出额定电压时的限制、 例如、"如果您在70V 下操作输入引脚、如果您将电流限制到5mA、器件将保持不变"、在常规工作条件下、这不应是问题、因为输入引脚的输入偏置电流限制为±8µA。

    图10中显示、该器件在短路时提供高达32mA 的电流、 因此、当器件在正常电压范围(2.7-16V)内工作时、其电源引脚的功耗肯定会超过5mA、5mA 限制可能会应用于超出此范围的电压。

    总之、如果您将引脚上的电压限制为额定条件、则无需担心5mA 限制、因为该器件专为这些电压而设计、汲取的电流绝不会超出其可处理的范围。

    如果您需要有关该问题的任何其他说明、

    列维德弗里斯