This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:使用 TIA 实现超小型光电二极管交流电流放大(2 MHz)

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, OPA855, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326801/lmh6629-ultra-small-photodiode-ac-current-amplification-2-mhz-using-tia

器件型号:LMH6629
主题中讨论的其他器件: OPA855OPA858

尊敬的专家和 TI 用户:  

过去、在为 VLC 实现光电二极管放大级时、我通常使用 LMH6629等互阻抗放大器、然后使用在 Vref 处设置的高速比较器。  

但在这里、我需要通过 S1223光电二极管(CP = 10pF)放大非常小的电流(大约为 nA 或几十 nA)、并消除直流偏置。 对于如此小的电流、TIA 输出端的电压变化太小、无法直接连接比较器。  

我建议使用级联式电压放大器、但我担心噪声系数、还会介绍如何消除涉及超小交流变化(2MHz)的直流偏置。  

当然、如果可能、我非常感谢您就这些问题提供建议。  

祝大家度过美好的一天。  

您自己的、  

西蒙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    根据我的理解、您需要有关以下主题的帮助:

    -在 TIA 和比较器阶段之间选择一个增益级放大器

    -从 TIA 中去除直流偏置->增益->比较器链

    我可以进行仿真、并为您推荐适用于此应用的电路设置。  使用术语 VLC 时、是否指可见光通信?

    请允许我留出时间构建电路并检查我的设计的稳定性。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、  

    首先,我要感谢你的答复。 实际上、您不需要提供解决方案、而是咨询一个全局建议、如果一个好主意是使用 TIA 进行此解决方案、然后在我直接连接到示波器之前使用不同的运算放大器级使用 TIA 的输出放大 最小电流。

    对于直流偏置、我难以简单地在 TIA 和放大级之间使用一个高通滤波器或直流伺服来消除直流电流。 "你说什么?  

    感谢您的时间和帮助、回答我的问题。

    祝您度过美好的一天!

    西蒙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    是的、在 TIA 和比较器之间具有增益级的解决方案是接近设计的有效解决方案。

    在将 OPA855、OPA858和 LMH6629等 TIA 用作信号链中的 TIA 和增益级之前、我曾为客户提供过支持。

    我将与我的团队核实您关于移除直流电流的问题。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、  

    感谢您的答复。 我将尝试使用 OPA 855进行设计。 对于 DC 移除 我真的很感激一些建议我的提议。  

    再次感谢您、祝您愉快、  

    西蒙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我将了解一下 LMH6629 + OPA855设计。  您是否选择了比较器?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、  

    首先很抱歉我迟到了、因为我在国外、TI 论坛访问受限。  

    实际上我没有。 我专门设计了一款最新的 TI 高速比较器、但并未发现它。  

    谢谢您。  

    西蒙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您的更新。  在进行分析和设计时、请告知我您所需的问题或支持。

    此致!

    亚历克