This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:用作比较器时的输出响应

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2903, LM339, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331087/lm2903-output-response-by-using-as-comparator

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件:Tina-TILM339

您好!

我们将使用该 IC 作为施密特触发器比较器。  

由于这是集电极开路、因此如果+ve 输入大于-ve 输入、输出响应(逻辑高电平/低电平)将是多少?

是否有任何仿真模型可用?

考虑每年购买30,000件会产生什么成本?

此致、

苏德哈沙纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 IN+−IN k Ω(两者都在输入电压范围内)时、输出为 Hi-Z。 如果存在上拉电阻器、则线路将处于高电平。

    PSpice 和 TINA-TI 的模型可在产品页面的"设计和开发"/"设计工具和仿真"下找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharstana、

    请参阅 LM2903数据表的应用部分、第8.2.2.1节:

    关于输出的任何问题、请参阅 LM339系列应用手册的第4.1节。

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    如 Clemens 所述、该模型位于产品文件夹中。 有时选项卡会处于隐藏状态、因此必须选择它。

    我们不在论坛上讨论定价问题。 您将不得不与您的经销商联系以解决任何定价问题。 但我想提醒大家、LM2903是一个巨大的量产器件(每年达1亿)、存在很大的定价压力、因此价格几乎达到了最低水平。 您可能需要考虑使用 LM2903B 以获得更好的价格。