This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071:选择建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805, TPS65130, TL071, TLV1811, TL071H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330822/tl071-selection-recommendation

器件型号:TL071
主题中讨论的其他器件:TPS65130TLV1811、TLV1805

尊敬的 TI 团队:

我们的一个项目需要实施12V 直流输入和±12V 交流输出来 为屏幕供电、并且电流不超过10mA。 我们计划使用 TPS65130和 TL071来实现这一目标。  要求图如下:

您能否帮助 确认是否可用? 或者对于该应用有没有更好的建议?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    您是否有有关 TL071应用用例的原理图或更多详细信息?  

    了解以下内容会有所帮助:

    • 电源电压
    • 预期的输入信号波形
    • 输入级的配置方式( TL071 和 TPS65130之间连接的任何无源器件)  
    • 连接在输出级上的负载  
    • 输出波形的频率是多少?  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL071是一款模拟放大器(因此具有缓慢的边沿)并且不具有轨到轨输出。 TLV1805或 TLV1811等比较器会在其电源轨上输出数字信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashely:

    请检查您的问题的答案如下:

    电源电压

    +12V DC 和-12V DC;

    预期输入信号波形

    3.3V 电平的 PWM、具有可调的占空比和频率;

    如何配置输入级( TL071 和 TPS65130之间连接的任何无源器件) 

    抱歉、我们无法理解这意味着什么。 TL071将与 TPS65130直接连接、所以它们之间不应连接无源器件。  TL071H 看起来更合适。

    在输出阶段连接负载

    负载是一个负载电流为10mA 的接地玻璃屏幕、其透明度在通过交流电源后会发生变化;

    输出波形的频率是多少?

    从理论上讲、50Hz 会更合适。 该值与输入运算放大器的 PWM 频率相关、应可调节。 正弦波和方波都是可以接受的、我们已经测试过正弦波的效果会更好。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    TL071H 在输出摆幅方面可能优于 TL071、但该器件仍难以通过-10mA 电流输出接近电源轨。  

    是否需要将输出驱动至恰好为+-12V?  

    简而言之、没有放大器能够将输出一直驱动到电源轨、但某些放大器将更擅长驱动相对于输出电压的输出电流。  

    数据表中包含一个图形、通常称为爪形曲线、用于展示此效应:

    TL071H 拉电流

    TL071H 灌电流:

    这些都是典型图、但我们可以从曲线中进行内插、即在10mA 下、输出通常可以摆动到 VCC 10mA -.6V 的最大输出电压、在25°C 下、在 VEE 电流下摆动到0.5V 的低电压。 在您的示例中、这通常会导致+11.4V 至-11.5V 的输出摆幅。

    此性能是否可为应用所接受?

    该问题的解决方案是设计高于您尝试在放大器输出上生成的预期输出电压的电源轨。  

    例如、如果您使用了+-15V 电源轨、则即使在驱动大电流负载时、也会从电源轨有足够的余量来生成+-12V 输出信号。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    雅各布