This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2274M-MIL:TLC2274M CDIP 参考与放大器;数据表故障

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2274, TLC2274M-MIL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331253/tlc2274m-mil-tlc2274m-cdip-reference-datasheet-trouble

器件型号:TLC2274M-MIL
主题中讨论的其他器件:TLC2274

您好!

我对 TLC2274Mx 基准有两个问题:

为什么要获取 TLC2274 MIL 部分的新数据表 SLOS985 (2017年6月)? 为什么从初始 TLC2274数据表(用于示例的 SLOS190B 版本、1997年起)中删除 MJ 器件(和其他 MIL ref)?  

2-数据表(P6)上的电源电流是否有问题  ?TLC2274M-MIL 高级 LinCMOS 轨到轨运算放大器数据表? 最大电源电流@25°C (6mA)高于所有-55°C;+125°C 温度范围(3mA)内的最大电源电流...。  如需了解有关非 MIL 器件的信息 -55°C  、@25°C 中的最大电流完全为3mA、在所有 TLC227x、+125°C 温度范围内、TLC227xA:高级 LinCMOS 轨到轨运算放大器数据表(修订版 H)

此致、

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    我认为所做的更改是将数据表分开、在一个数据表中仅包含 mil 规格、在一个单独的数据表中包含商业级。 我认为 MJ 和其他器件仍出现在数据表中、但它们只是列为 J、因为此数据表现在仅针对 MIL 规格器件。

    我同意、5V 电源电流有什么意义、我认为在更新数据表格式时可能错过了这一点。 我将确认这是否是错误、如果确认是错误、我将会纠正此问题。

    此致!
    杰瑞