This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224A:哪个参数会影响输出电压?

Guru**** 2868160 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9304, LM224A, OPA4990, TLV9354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329445/lm224a-which-parameter-can-impact-output-voltage

器件型号:LM224A
主题中讨论的其他器件: OPA4990TLV9354、TLV9304

大家好、

客户使用 LM224A 检测电压。 但在这里发现了一些问题。

LM224A 可分别放大不同的电压。 正常输出电压为1.65V、但异常电压输出约为1.53~1.55V。
他们怀疑 IC 有问题。 但根据我的理解。 Vos_max 为3mV。 当增益为9时
最大增减电压为27mV。 为什么它超过设定值?

电路原理图如下所示。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此原理图不完整;电源电压是多少? I/O 引脚上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    连同 Clemens 的问题、您能否说明 一下您是否在运算放大器的所有四个通道中看到过此问题? 运算放大器的第四个通道是如何连接的?  

    如果您可以提供运算放大器输入和输出的示波器图像来查看正在发生的情况、这也会很有帮助。  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    所有通道如下所示。  

    VCC = 16.5V

    TP31 = 1.83V

    但是、 其中一个通道的 BCD 中可能存在异常通道。

    异常电压范围为1.53~1.55V。  客户渠道 OP 将解决此问题。 它是误差范围吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.83V× 9 = 16.47V。但 LM224A 没有轨到轨输出;VOH 规格表明、即使很小的输出电流也需要1.5V 的正电源余量。

    您可以更改放大因数、以便输出不会超过15V。或者、使用具有轨到轨输出的运算放大器、例如 TLV9304、TLV9354或 OPA4990。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、TP31=0.183V 增益=9

    基本上、OP 的 BCD 通道输出约为1.65V、
    但异常通道为1.53~1.55V。 客户想知道原因。
    因为替换 IC 可以解决电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个输入引脚(5/6等)上的电压是否完全相同? 100 Ω 电阻器上的压降是多少?