This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA205:INA205AIPWR

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330512/ina205-ina205aipwr

器件型号:INA205


在初始化期间、当 INA205 Cmp1 RESET 引脚被拉高并且 Cmp1 IN 没有输入时、Cmp1 OUT 输出高电平

您能不能明白原因是什么、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    分流电阻器上的输入共模电压(Vcm)是多少?

    最可能的原因是在上电初始化期间、0.6V 基准电压斜升缓慢并且/或者出现一个小而快速的输出毛刺脉冲。 这将产生一个瞬时 Vout > Vthresh 状态、从而使比较器跳闸。

     确认这一点的一种方法是在上电期间探测 CMP_IN+和 CMP_IN-(相对于 INA205 GND 引脚)。 您还可以尝试移除 C121和 C122、以了解这是否有助于加快0.6V 斜坡时间。

    此致、

    彼得