This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9032:是否有可用于该比较器输出的 IBIS 模型或者是否有具有 IBIS 模型的类似器件?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330367/tlv9032-is-an-ibis-model-available-for-the-output-of-this-comparator-or-is-there-a-similar-device-that-has-an-ibis-model

器件型号:TLV9032

IBIS 模型是否适用于 TLV9032比较器的输出? 如果不能、IBIS 模型是否可用于具有相同输出驱动器的另一个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    遗憾的是 、我们不 支持任何器件的 IBIS 模型。 我们仅提供 PSpice 和 TINA 模型。 很抱歉、我们无法为您提供所需信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9032的 PSice 模型是否模拟实际输出驱动/阻抗特性? 我看到这在另一个线程中受到了质疑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    输出使用一个简单的电阻器建模。 时间、电流限制、输出电压等影响因素太多、无法将实际输出特性准确建模为典型值。 电压差。 您可以尝试编辑电阻并手动查看电阻的变化量、但目前来看它是一个理想的情况。 我们一直在研究如何改进模型、而这正是我们一直在努力开发的东西。  希望这对您有所帮助。 再次感谢您使用该论坛。