This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255 PBTL

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331054/tpa3255evm-tpa3255-pbtl

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255

大家好、我对 TAP3255单声道版本模块的开发感兴趣、它可以支持 Gerber PBTL PCB-Composite 应用
谢谢!

尤金尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugenio:

    我们在 PBTL 中没有适用于 TPA3255的特定 Gerber 文件、我们提供可灵活地在 BTL 或后置滤波器 PBTL 中配置器件的 EVM

    TPA3255EVM.zip

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    谢谢  Eugenio