This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA182:OPA182IDR

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA182, OPA187, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331237/opa182-opa182idr

器件型号:OPA182
主题中讨论的其他器件: OPA187OPA333、OPA192

你好

要获取电流的图像、我想在差分电路中使用 OPA182IDR。
这要求使用零漂移放大器、因为重新测量需要精确地小于100uA。

我是否需要一个输出滤波器来切断200kHz 的斩波频率、因为我从未使用过这种放大器?

在本例中、我所使用的电阻值明显高于 sboa586应用手册所示的 Rs 和 Rf//Rg = 10KR、这一点是否正确?

系统的输入阻抗是否足够?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DRUIHLE:

    原理图右侧的电阻器元件值不可读、因为它们看起来很模糊。 您能否附上显示电阻器值的高分辨率原理图、以便我们查看电路?

    如 SBOA585白皮书应用手册的第18页、图5-1和表5-5所述、图左侧的平坦区域为放大器的固有失调电压占主导地位的区域。 曲线随源阻抗增加的区域是电流瞬变主导偏移的区域。 建议不要将斩波放大器配置为具有较大源阻抗的放大器、因为其中瞬态在放大器的失调电压规格中占主导地位。 根据表5-5、对于 OPAx182、如果在 OPAx182的输入端子上计算出的等效电阻超过10kΩ、则电流瞬变将主导运算放大器失调电压规格、而该器件将显示更大的失调电压、温漂和噪声。

    请重新附上显示电阻器值的分辨率更高的原理图、以便我们查看该电路。

    谢谢。此致、

    路易斯

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Druilhe、

    我无法阅读原理图上的详细内容。  但是、如果您的源阻抗大于建议的阻抗、您应该寻找替代运算放大器。   OPA187是一个电源电压范围与 OPA182IDR 相同的选项。  该器件可承受高达500KOhm 的阻抗。  如果您使用阻抗大于10k 的 OPA182、则会将放大器的偏置电流瞬态转换为 Vos、超出 OPA182规格。  如果 OPA187不适合您的应用、您应考虑具有良好直流特性的非斩波放大器。  

    在最初的 帖子中、您提到测量需要小于100uA。  您是指100uV 吗?  您的电路拓扑看起来像 https://www.ti.com/lit/ug/slau507/slau507.pdf 。  这个设计使用了 OPA333、所以我想您要的是相似的解决方案。   由于这些类型的应用通常不需要太多的带宽、因此 OPA187应该可以正常工作。  此外、像 opa192这样出色的线性放大器也是一个不错的选择。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 OPA187似乎是绝佳的选择。 我们可以在数据表中的哪里找到500千欧建议阻抗?

    100µV 的精度为+/- 5 μ V。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Sch_E900_ma-OPA182.docx

    尽管包含了清晰的示意图、但输入阻抗实际上高于10K。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Druilhe、

    数据表中没有500kΩ 限制。  应用手册  https://www.ti.com/lit/wp/sboa586/sboa586.pdf 包括这些信息在内的数据是在过去几天刚刚发布的。  应用手册的关键点是斩波 Ib 瞬态会转换为额外的失调电压。    在编写本应用手册之前、无法获得可用于不同斩波器的最大特定电阻。  我希望以后的斩波产品数据表中将包含此信息、但对于所有现有产品、您都需要使用应用手册来查找此值。

    此致、艺术