请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC23C10 尊敬的每个人
我们计划在产品中使用 AMC23C10。
目前、我们需要 VDE/UL 认证文档才能在全球销售我们的产品。
AMC23C10数据表(6.7安全相关认证)指出器件:
对于 VDE (DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)、认证编号正在等待认证。
已通过 UL 1577组件认证的 UL 认证。 (文件编号:E1818181874)
※TI.com's 证书仅基于"CSA 组件验收编号5"和"UL1577组件认证"。
请告诉我如何获得 VDE/UL 证书。
请您给予答复。
谢谢你。