This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC23C10:AMC23C10:关于 AMC23C10 VDE/UL 认证文档的问题。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC23C10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330457/amc23c10-amc23c10-question-about-amc23c10-vde-ul-certification-documents

器件型号:AMC23C10

尊敬的每个人

我们计划在产品中使用 AMC23C10。
目前、我们需要 VDE/UL 认证文档才能在全球销售我们的产品。

AMC23C10数据表(6.7安全相关认证)指出器件:
对于 VDE (DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)、认证编号正在等待认证。
已通过 UL 1577组件认证的 UL 认证。 (文件编号:E1818181874)

※TI.com's 证书仅基于"CSA 组件验收编号5"和"UL1577组件认证"。


请告诉我如何获得 VDE/UL 证书。

请您给予答复。

谢谢你。