This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL391LV:仿真文件 TL391LV 不可用

Guru**** 2780525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393LV, TL331LV, LM393, TL391LV, LM2903B, LM339LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328320/tl391lv-unavailability-of-simulation-file-tl391lv

器件型号:TL391LV
主题中讨论的其他器件: LM2903BLM339LV、TL331LV、LM393LV 、LM393

大家好、

我们需要 TL391LV 的库文件。 我在产品页面上看到了不同的型号。

在文件夹中、我看到了 LM2903B。 Tl391LV 是否相同?

谢谢  

MURUGESAN A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL391LV/TL331LV/LM393LV/LM339LV 比较器均使用相同的架构。 但它们与没有 LV 后缀的其他器件不同。

    LM393LV 有一个模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您立即 回复、我会将 LM393LV 库用于 TL391LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您在这里指的是 TL393LV 的库具有如此多的子电路。 我在其中使用鱼叉。

    我在 Microcap 仿真器中运行时、需要花费大量时间来获取图形。 但是、如果我使用较旧的比较器 TS391、则获得图形所需的时间将更短。

    您能帮助我更快地运行瞬态响应吗?

    谢谢、此致

    MURUGESAN A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    改进解决方案的效率更快。 但这是您在前面的聊天中提到的不同架构。 您能否确认 LM393LV 库是否正确。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 Microcap、但我听说过它很慢。 LM393LV 模型似乎更详细。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对、您能向我们提供准确的库以及其他详细信息吗?

    我试图回避我面对的库下面这样的错误陈述,

    ...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugesan:

    抱歉 我不熟悉 Microcap、但基本上所有的子电路都是必需的、因为它们是模型顶层或顶层主电路中使用的构建块和功能。   

    对于您的问题、需要有一个"终点"。 末端进行的带阻网络连接。  

    我们确实有 PSpice 和 TINA、您可以使用它们、因为这些模型会更加经优化、能够与这些仿真器配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi Nguyen:

    我正在使用从网站下载的库,"。 Ends"可用于库中的所有 SUBCKT 模型,即使通过它需要更多的时间。

    我不确定 pspice 模型。 我没有使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugesan:

    很好,很抱歉,我们不能再用 Microcap 帮助你了。  如果您愿意使用 PSpice 和 TINA、可下载。  

    PSPICE-FOR-TI 仿真工具| TI.com

    TINA-TI 仿真工具| TI.com