This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700:关于 PowerWCSP (YWF)封装的说明| 8分类

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331526/ina700-clarification-about-the-footprint-powerwcsp-ywf-8-classification

器件型号:INA700

您好!

我们想得出结论、此器件的封装和焊接方法是否类似于 BGA 注意/或其他类型? 请阐明并检查是否还有焊接要求/应用手册、因为该封装是独特的、我们需要在我们的设计中正确定义它。

完整器件型号: INA700AYWFR

封装: https://www.ti.com/lit/pdf/mxcc018

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 AN-1112 DSBGA 晶圆级芯片级封装、该封装还指出:

    3.2 PowerWCSP 的特别注意事项

    对于 PowerWCSP 使用焊锡膏的 SMI 应遵循标准 WCSP 的建议。 为了避免倾斜等问题、需要对 PowerWCSP 的 SMT 工艺进行优化。 有关 PowerWCSP 的更多信息、请联系 TI 代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在翻过来了。

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    PowerWCSP 是 BGA 类别的子集。 器件布局的所有必要信息位于数据表的末尾。 是否有关于数据表第12部分的任何具体问题?

    此致、

    彼得