This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:INA 190负失调电压读数

Guru**** 2575255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331029/ina190-ina-190-negative-offset-voltage-reading

器件型号:INA190

您好

器件 INA 190的典型失调电压为+/-15uV。  

假设我在单向配置中对其进行偏置、放大器的-ve 失调电压为15uV、增益为500时、其电压变为-7.5mV。

由于电源仅为正、负摆幅将被限制在0V。 因此、在本例中未检测到我的真实偏移。

参考:

adcs-understanding-and-calibrating-the-offset-and-gain-for-adc-systems-presentation-quiz.pdf  

如何读取此类 CSA 的负失调电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师、您好、您的解释是正确的。 执行失调电压校准的唯一方法是确保 VOUT 处于线性工作区域、从而使 VOUT >~100mV。 如果 VOUT 接近饱和(VOUT < 10mV)、则无法可靠地测量失调电压。 执行失调电压校准的唯一方法是将 REF 引脚偏置到>=~100mV 或驱动经过校准的精密电流以偏置 Vsense。 最后一个选项则困难得多、因为校准精度将受到此校准电流的限制。 此致、Peter