This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速(>100MHz)仪表放大器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328596/high-speed-100mhz-instrumentation-amplifier

主题中讨论的其他器件:VCA824

您好!

我正在寻找一款具有以下最低要求的放大器 IC:

#差分输入,单端输出
# 3dB 截止频率> 100 MHz、增益= 10
#高阻抗输入、低电容
#低噪音和失真

这属于高速仪表放大器类。 我在 TI 网站中找到的最快的运算放大器的带宽远低于60 MHz。 TI 是否有这样的 IC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jidan:

    很遗憾、正如您在搜索 TI 网站时提到的、我们没有已定义的仪表放大器器件符合您在上述规格中概述的所有规格。

    但是、可以使用此参考(可在此处找到)中所示的电路创建分立式仪表放大器。 如果您能提供有关输入信号、带宽、噪声和失真要求以及任何其他应用限制的更多信息、我很乐意帮助您找到可用于此分立式解决方案的高速放大器、以帮助实现所需结果。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我当时正在寻找一个我没有忽视的结论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jidan:

    如果您有任何其他问题或想要帮助为您的应用设计分立式仪表放大器、请联系我们。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以查看 VCA824型器件、它本质上与具有可变增益功能的单宽带不同、您不需要使用它。