This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001-Q1:差分 AMP 可用问题

Guru**** 2538090 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180-Q1, TLV6001-Q1, TLV9001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1332456/tlv6001-q1-diff-amp-available-questions

器件型号:TLV6001-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9001-Q1、INA180-Q1

您好!

客户希望将 TLV6001-Q1用作 Diff。 与下面的电路相同。

使用 Diff 时每个 R 值都是正确的。 是什么?

如果值错误、请检查建议值。

Rshunt:0.1 Ω

当前:20mA

P_+CAN:12V

+加电:5V (MCU 控制)

+POWER:负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20 mA× 0.1 Ω= 2mV、小于 TLV6001-Q1的输入失调误差。 (TLV9001-Q1更便宜、失调电压误差更低。) Rshunt 上的压降应远大于误差;同时考虑放大系数较大。

    接近12V 的输入电压会超出放大器的绝对最大额定值、并可能损坏放大器。

    差分放大器对增益电阻器容差非常敏感;您应该使用具有匹配电阻器的电流检测放大器、例如 INA180-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    我同意 Clemens 对 TLV9001-Q1建议的看法。 如果可能、我会增加分流电阻值、因为输入电压的幅度非常接近失调电压的幅度。 如果无法实现、则需要购买失调电压更低的放大器。

    此外、输入电压需要保持低于为器件提供的电源电压(在本例中为5V)。 使用0.1 Ω 分流电阻、意味着允许的最大电流为50A、超过了 FET 的最大额定电流、因此这应该不是问题。 但是、如果将分流电阻增加到1 Ω、则允许的最大电流为5A。 您可以使用外部二极管进一步保护输入。 有关这方面的更多信息、请访问: https://www.ti.com/video/4080379002001 

    电阻器的相对匹配对于该电路的功能非常重要。 建议使用0.1%电阻。

    此致!
    杰瑞