This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM319-N:具有更高温度范围的 LM319的替代部件

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211, LM119QML, LM119, LM111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1332402/lm319-n-alternative-part-of-lm319-with-higher-temperature-range

器件型号:LM319-N
主题中讨论的其他器件:LM119QMLLM119LM111、LM211

大家好、

  与-125°C 40?的 LM319相比、我们是否具有更高的温度选项。这是因为输出以 GND 为基准、这是客户需要的。 针对该要求、我们还有其他选择吗? 必须采用 TSSOP 封装。 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM119QML/LM119是军用等级的同一器件。

    LM211/LM111是一款具有单独输出接地的不同比较器。

    这些器件均不采用 TSSOP 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe:

    如 Clemens 所示、LM319仅提供可扩展温度范围的军用版、并采用大型封装。

    裸片太大、无法放入 TSSOP。

    单通道 LM211的类似输出可用于商用、Q1和 EP。

    我会在内部与您联系、因为您可能对某些内容感兴趣...