This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2992-Q1:电流检测问题

Guru**** 2978450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1332463/opa2992-q1-current-sensing-question

器件型号:OPA2992-Q1

您好!

客户希望使用运算放大器配置电流检测电路。

1) 1)如何执行 R1、R2、R3、R4和 Rshunt 来检测正常状态= 20mA?

将 Vo 直接连接到 MCU。

2) 2)我应该在哪里连接 V+和 V-?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、确定您可以承受的最大 Vshunt (这样可以最大程度地减小放大器的误差)。 Rshunt = Vshunt_max / Imax。

    然后确定最大输出电压(不应太小、以最大程度地减小 ADC 误差)。 这样您就可以计算增益电阻器。

    V+和 V−确定了放大器的有效电压范围、因此它们通常与总线电压相同。

    使用 集成电流检测放大器通常是更好的主意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    请参阅以下应用示例、了解如何实现高侧电流感应。 如果您对以下电路有任何疑问、敬请告知。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa310a/sboa310a.pdf

    此致!
    杰瑞