This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:电流检测上意外产生电压偏移

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331863/ina290-incresing-voltage-offset-on-current-sense

器件型号:INA290

大家好、我现在使用 INA290A3通过6mR 分流电阻器测量12V 负载。

我有一个问题、在下面的电流网络上读取的输出具有正失调电压、该失调电压似乎随电流增加。

它超出了电阻器容差规范、而且输入偏移电压在5.5A 时高达266mA。

该电路如下所示、我已尝试移除输入滤波器(R15、R19和 C6)并断开 R16。 我甚至使用了电阻负载和直流可编程负载。  

是否有一些我可以在这方面改进的余地、因为它的精度比我希望从该芯片中获得的精度要低得多。

谢谢

周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您可能需要移除 R15和 R19并将0Ω 电阻器放置在那里。  INA290上的 IB 位于20µA 中、但这仍无法解释错误的其余部分。  由于 IB、输入之间会存在差异、但我不期望太高。

    您是否在 Rshunt 两端和输入端进行了测量、以查看是否存在差异?  您如何使用感应器进行布局。  如果看起来像是增益误差、而不是可能由布局导致的意外 Rshunt 值引起的偏移。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试过 R15和 R19作为0r、但这没有帮助。 布局如下。 通过一个平面输入12V 电压、并通过一个平面从右上方退出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我认为是布局布线。   要在您的分流器上恰好在电阻器上证明此测量值、并在 INA290的输入端进行能够区分480µV μ V 误差的测量。  我想您会看到不同之处。  我已经粘贴了布局建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已更新设计、使用特尔保险丝 L4CA0612LR006FNR 4端子感测电阻器、以提高精度。

    我还移除了输入滤波器、因为我假设即使是零欧姆电阻器也不匹配、从而可能导致问题。

    希望这将有助于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我认为这会有帮助,因为这比我的建议更好。  我希望您能够通过我建议的测量验证该问题。  通常、当它是这样的布局问题时、增益大于预期值、

    此致、

    哈维尔