This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:请查看原理图

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: INA185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331730/ina185-please-review-the-schematic

器件型号:INA185

尊敬的 TI 专家:

我的客户 在操作 INA185A1IDRLR 时遇到问题。 您能否先回顾一下原理图?

问题是、有时引脚1上没有输出。 这与器件无关。

因此、我们怀疑某些条件超出了 INA185A1的规格。 您是否还可以检查下面的操作条件?

-空闲状态:应用 IN+和 IN-约4.7V。

操作条件:当 IN+为0.133V 而 IN-为0.057V 时,输出约为0.15V。

请检查此问题、如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

蔡斯

此致、

蔡斯

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢工程师 Chase、

    在某些短暂的系统电压浪涌期间、器件可能损坏。

    1.有多少系统/设备显示此行为?

    2.异常装置是否曾重新获得预期的功能和精度?

    3.对于一个异常器件,你能在所有条件下测量输入偏置电流(通过 R8和 R67的压降)吗?

    4.对于异常器件、您可以尝试测量流入 VS 引脚的电源电流吗?

    5.您的系统操作中是否可能出现电压浪涌? 电路板是否进行热插拔(在不先断电的情况下插入和拔出电压源)?

    6.您能否将 INA185设备从工作板和异常板(A-B-A)交换以查看设备是否出现问题?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的支持。

    我从我的客户那里获得有关上述问题的更新。 这是由冷焊料造成的。

    再次感谢您的支持、如果我有更多问题、我将发布另一个主题。

    此致、

    蔡斯