This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:THS3491应用问题和路线图问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA817, THS3491, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331707/ths3491-ths3491-application-question-and-roadmap-question

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件:OPA817、、 OPA810

大家好、

我们需要 开发一个1000:1高压差分探头来检测高压脉冲信号。 最大输入为±7kV、对应于最大输出±7V、而信号带宽大于100MHz。 电路拓扑如下所示:

现在、U1/U2已准备好使用具有高输入阻抗的 OPA817。 由于 OPA817只能输出大约3.5V 的电压、因此无法在 U3上使用。 您需要找到一个输出大于±7V 且大小信号带宽大于100MHz 的运算放大器。 请提供一些选择和设计建议。
现在、我最初发现 THS3491。 大信号带宽符合规格中参数的要求。 不过、规格中是否可以确定低于100mV 的小信号。 请帮助确认或推荐更合适的型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    我很好奇、客户是否有关于他们尝试放大的信号的任何其他信息、例如转换率以及预期的输出信号大小、因为这有助于缩小放大器的范围。 但是、THS3491不应该对100mVpp 范围内的信号有问题、确实具有所需的带宽。 一个问题是输入端的大电阻值、但存在一个问题、即该输入网络可能与 OPA810的输入电容相互作用并可能影响电路带宽。 客户是否测试过此配置?  

    此致、

    伊格纳西奥