This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA653:。 CIR 模型

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA653, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1332044/opa653-cir-model

器件型号:OPA653
主题中讨论的其他器件: OPA657

你好。  

我想获得。 OPA653的 CIR 或网表模型。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan 博士。

    附加后,您将找到。 OPA653的 CIR 文件

    e2e.ti.com/.../OPA653.CIR

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在模型文件中、它指出该模型不会提供准确的输入电流噪声。 是否有更新版本  

    类似于 OPA653的模型或器件的说明、可正确对输入噪声 V 和 I 建模。 该器件的主要  

    本工作的重点是噪声和噪声系数。 我需要一个具有适当噪声模型和输入电压值接近

    5-6 nV/根 Hz 以及小于2fA/根 Hz。 还需要 GT 的500 MHz 的 GBW 谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan 博士。

    我能够识别接近写入的放大器规格6.1nV/sqrt (Hz)输入电压噪声和1.8fA/sqrt (Hz)的目标值。

    您是否希望通过仿真确认放大器规格、或希望评估作为系统一部分的 OPA653系统级解决方案?

    如果您迫切需要在该器件上仿真或测量噪声、则另一种选择是查看该器件的工作台数据。

    让 Nick 和我知道您的系统级别需要什么;我认为我们不能快速调整或更新模型、或者我们是否有能力这样做。

    如果我们能为您提供帮助、我们将竭尽所能为您的设计提供支持。

    此致!
    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的快速响应。 是的、我正在寻找一个独特的输入源来输入到 OPA。 拉电流器件具有  

    特性阻抗与频率间的关系已知且特定、在理想情况下、我希望以单位增益缓冲器为目标

    源 Z 与该源相匹配的最佳源 Z。 以最大限度地提高 SNR。 或尽可能降低系统的 NF。  

    因此、我将在 OPA 输入中嵌入独特源、并评估系统 NF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 OPA653运行噪声仿真、并选择一个源 Z、以提供10 MHz 处 NF 最小值的最佳值。   

    该源 R 值基于数据表中规定的输入噪声电压和噪声电流参数。 仿真  

    在阅读模型说明和免责声明时、结果可能不正确。 因此、这至少证实了必须移除其他路径、  

    已选择。 谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA657的呢?  CIR 列表是否可用?  此版本的模型中是否正确处理了噪声? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan 博士。

    OPA657对噪声和快速仿真的噪声建模与数据表看起来非常匹配。 附加的是。 CIR 文件。

    e2e.ti.com/.../OPA657.CIR

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    又一次很棒的尼克 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan 博士。

    很高兴我能提供帮助。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请回答此主题、如果与此主题不相关、请打开新主题。

    谢谢。

    尼克