This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA780B:两个并联 IC

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA780B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1332098/ina780b-two-ics-in-parallel

器件型号:INA780B

这可能看起来是一个愚蠢的想法、但并联两个 INA780B 是否合理、可增加电路的测量电流? 我的目标是最大100A、该 IC 可解决有关 ADC、电压测量和通信的所有其他问题。 明显的问题是需要解决软件中的两个地址、以及组合值以获取完整的电流值。 这不是很重要的问题。 如果要这样做、我需要了解或考虑哪些事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    是的、这是可以实现的。 但这取决于系统可承受的布板空间大小和发热情况。 使用 INA780BEVM 作为参考、这并不意味着您需要两个 EVM 的面积才能实现100A、但建议您在最坏的工作条件(环境温度、100A、可能的最小表面气流)下测试原型。 验证此器件/电路热性能的一个好处是、该器件具有一个板载芯片温度传感器、可在达到内部温度后触发警报、通常为150°C。

    另一个需要考虑的因素是 您的系统可以接受的分流电压大小。

    通过使用更短的布线设置地址引脚(A0和 A1)、您当然可以对 INA780BEVM 进行一些优化、但我会将此 EVM 用作基础、以便将 IS+和 IS-焊盘尽可能靠近并在器件下方使用过孔进行布局。 另外一种可以完成的优化方法是在器件下方使用填充导热过孔。 在 EVM 中、过孔未填充或填充非导电环氧树脂、这不利于从器件传递热量。

    希望这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请发帖提问。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Peter

    感谢您的答复。 我一定会在我的应用中测试 EVM 并实施良好的热设计。 我还将利用警报功能。 这应该是一个有趣的设计。

    - AJ Ratzlaff