This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172QML:温度范围内的噪声性能

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6172QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330826/lm6172qml-noise-performance-over-temperature

器件型号:LM6172QML

大家好、我期待您 能为 LM6172QML 在整个温度范围内的电压和电流噪声参数提供任何信息。 我对温度上限特别感兴趣、例如125C。 我从之前的回答中了解到、 在 测试过程中没有查看交流参数、因此您无法提供噪声规格的最小值/最大值限制。 不过、如果在验证期间在高温下获取任何噪声数据、这将会有所帮助。 基本上,我试图"球场"多大的噪音可能改变,而不需要描述它自己。 例如、在25°C 到125°C 之间、噪声是否会翻倍?  

谢谢!

-约翰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们通常不会在整个温度范围内捕获此数据、但我会尝试查看此器件的数据、看看是否捕获到了这些数据。 感谢您的耐心。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的耐心。 我找不到突出显示您所需内容的数据、因为我之前提到我们通常不会在实验中捕获这些数据。 我能够与一位设计人员交谈、了解他们通常运行的仿真、他说对于这款器件、器件会上移、但可能不会翻一倍。 5nV/sqrt (Hz)是您参考的温度范围的典型仿真跳变。 这不是一个保证值、数据表中未突出显示、因此它很可能高于仿真结果。

    此致、

    伊格纳西奥