This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704:采购的 IC LMP7704MA/NOPB 出现异常问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330499/lmp7704-an-abnormal-issue-for-the-ic-lmp7704ma-nopb-procured

器件型号:LMP7704

精确观测:LMP7704MA IC 是四路精密运算放大器。 通道 A 为  
50pA 的泄漏偏置电流(典型值)下正常运行、但  
通道 D 的性能与通道 A 不同、在  
10nA-100nA 的范围。 我们在两个板上测试了同一个电路、  
和通道 D 向我们显示噪声非常大的响应、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimit。

    1) 1)您能否提供一个完整的原理图、展示进入 LMP7704的输入电压信号、电压电源电压/连接、输入和反馈元件以及输出负载?  如果可能、还请分享该设计的 Gerber 图或布局图。

    2) 这些 PCB 生产板是否通过标准焊锡回流工艺或手工焊接的工程原型进行组装?  已测试多少个器件显示此行为?  如果只有一个设备、您可以用新设备替换该设备吗?   

    3) 3) PCB 板在焊接/组装后是否遵循标准清洁协议?

    -需要皮安级性能的放大器应用对印刷电路板污染非常敏感。 焊剂、油和其他杂质形式的污染物可以在敏感 PCB 迹线上形成导电路径、从而允许小电流从输入迹线或其他敏感节点泄漏。  焊剂污染产生的泄漏电流会干扰输入电流测量。   

    -在我们的工作场所,我们的电路板在交付给客户之前,在制造、焊接和组装过程后必须遵循标准的清洁规程,以提供皮安级性能。 只要器件被焊接到 PCB 中或者在输入放大器敏感节点附近被修改、就必须重新清理 PCB 板 。  建议的清洁程序要求使用超声波去离子(DI)水浴、并在45°C 处运行超声波清洁器20分钟。  

    -如果没有超声波清洗器,则可以进行手动清洁:使用牙刷用 DI 水擦洗顶层底层的污染物。 用清水冲洗洗涤区域、倾斜评估板、使流出的液体从输入区域流出。 在测量之前去除 PCB 上的所有水分。

    -您可以咨询您的 PCB 制造商,了解建议的焊剂清洗程序。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    设计的电路板是标准的2层电路板、我们在其中将电流从1uA 馈送至100pA。 我们有一些较早采购的 LMP7704的样片、它在采用相同输入并采用同一电路板时、表现出正确的输出。 用于参考 PFA 图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Panjak:

    如需帮助、请使用底部菜单中的"插入"按钮、将原理图文件 LMP7704电路附加到此 E2E 贴。 我无法访问该文件、因为防火墙阻止访问您提供的外部驱动器链接。

    另请确认  PCB 板在组装后已完成全面的焊剂清除流程、因为这是测量皮安级电流时的常见问题。  

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    是的、PCB 已经完成了阻焊层清洁过程、然后是乙醇清洁 PCB。 此门户仅允许我们通过 URL 上传图像/文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    我们无法查看此链接、您需要 将原理图发布到 e2e。

    此致、
    迈克