精确观测:LMP7704MA IC 是四路精密运算放大器。 通道 A 为
50pA 的泄漏偏置电流(典型值)下正常运行、但
通道 D 的性能与通道 A 不同、在
10nA-100nA 的范围。 我们在两个板上测试了同一个电路、
和通道 D 向我们显示噪声非常大的响应、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jimit。
1) 1)您能否提供一个完整的原理图、展示进入 LMP7704的输入电压信号、电压电源电压/连接、输入和反馈元件以及输出负载? 如果可能、还请分享该设计的 Gerber 图或布局图。
2) 这些 PCB 生产板是否通过标准焊锡回流工艺或手工焊接的工程原型进行组装? 已测试多少个器件显示此行为? 如果只有一个设备、您可以用新设备替换该设备吗?
3) 3) PCB 板在焊接/组装后是否遵循标准清洁协议?
-需要皮安级性能的放大器应用对印刷电路板污染非常敏感。 焊剂、油和其他杂质形式的污染物可以在敏感 PCB 迹线上形成导电路径、从而允许小电流从输入迹线或其他敏感节点泄漏。 焊剂污染产生的泄漏电流会干扰输入电流测量。
-在我们的工作场所,我们的电路板在交付给客户之前,在制造、焊接和组装过程后必须遵循标准的清洁规程,以提供皮安级性能。 只要器件被焊接到 PCB 中或者在输入放大器敏感节点附近被修改、就必须重新清理 PCB 板 。 建议的清洁程序要求使用超声波去离子(DI)水浴、并在45°C 处运行超声波清洁器20分钟。
-如果没有超声波清洗器,则可以进行手动清洁:使用牙刷用 DI 水擦洗顶层底层的污染物。 用清水冲洗洗涤区域、倾斜评估板、使流出的液体从输入区域流出。 在测量之前去除 PCB 上的所有水分。
-您可以咨询您的 PCB 制造商,了解建议的焊剂清洗程序。
谢谢。此致、
路易斯