This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A-Q1:功率耗散

Guru**** 2554750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA310A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331870/ina310a-q1-power-dissipation

器件型号:INA310A-Q1

尊敬的先生/女士:

对于电流检测放大器(INA310A-Q1)、如何计算功率耗散?

请提供公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流分流放大器系统中有两个主要的功耗来源:

    第一个参数是分流电阻器因电流而耗散的功率、计算公式为 P = I²R Ω、其中 R 是分流电阻器电阻、I 是流过分流电阻器的电流。

    第二个是放大器本身消耗的功率、可通过静态电流以及应用预期的输出电流计算得出:

    对于 INA310A-Q1、电源电压通常为5V * 1.6mA = 8mW。 这是对放大器本身的输出耗散功率的补充、该输出功率将取决于您的系统。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意 该常见问题解答、其中更详细地介绍了典型 CSA 的所有功耗来源。

    列维德弗里斯