你好
我有一个使用 INA228 EVM 的设置。我们焊接了一个25m Ω Rshunt、并将一个电子负载连接到负载部分、VBUS 为5V。
我们遇到了两个我们难以理解的问题。
首先、当我们在 GUI 中将分流器满量程范围调整到一个较高的选项时、我们可以观察到更准确的电流测量。 相反、较低的范围似乎包括分流器附近的所有电阻(例如导线)。
其次、我们正在经历输入电子负载(300 mA)的电流和显示在 GUI (240 mA)上的电流之间存在差异。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我有一个使用 INA228 EVM 的设置。我们焊接了一个25m Ω Rshunt、并将一个电子负载连接到负载部分、VBUS 为5V。
我们遇到了两个我们难以理解的问题。
首先、当我们在 GUI 中将分流器满量程范围调整到一个较高的选项时、我们可以观察到更准确的电流测量。 相反、较低的范围似乎包括分流器附近的所有电阻(例如导线)。
其次、我们正在经历输入电子负载(300 mA)的电流和显示在 GUI (240 mA)上的电流之间存在差异。
尊敬的 Maayan:
当您更改 INA228的 ADCRANGE 参数时、请确保相应地更新 SHUNT_CAL、因为每个 ADCRANGE 设置都需要不同的 SHUNT_CAL 值。 此外、当您从配置选项卡更新 ADCRANGE 设置时、请确保它在寄存器映射设置中实际更新。 这个应该会自动更改、但我在寄存器映射中看到了一个有时无法自动更改的错误。 话虽如此、两种设置之间通过分流电压寄存器读数得出的测量值应该非常相似、因此您也可以根据测量值进行确认(只需确保对每个范围设置使用正确的 LSB)。
该值可能不同的原因有很多。 一个可能的原因是来自负载的实际电流不同于预期电流。 另一个可能的原因是、分流电阻器的误差超出预期、导致测量被误解。 为了检查这一点、您可以直接在 INA228的接地引脚上测量 IN+和 IN-引脚上的电压、并确认分流电压寄存器与测量值相匹配。 您也可以尝试测量电阻器值并在 SHUNT_CAL 计算中使用该准确值。
此致、
米奇