This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:Vshunt 测量具有随总线电压增加的偏移

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1332130/ina226-vshunt-measurement-has-an-offset-that-increases-with-bus-voltage

器件型号:INA226

我正在尝试寻找类似恒定偏移的电流测量误差的来源。  我用一个高侧分流电阻器连接了 INA226、并在 VIN+和 VIN-之间连接了一个由两个4.7欧姆电阻器和0.1uF 电容器组成的输入滤波器、如数据表图21中所示。  我看到的是、电流测量的斜率是正确的、但存在偏移会随着 VBUS 的增大而增大。  在接近0伏的电压下、我可以看到开路电流测量值为0 +/- 1。  在13.5V 时、我看到了大约30个计数、在给定25m Ω 分流电阻的情况下、这对应于+3mA。  我想知道这是不是由于输入偏置电流随总线电压的变化而导致的、从而在滤波电阻器上产生电压。

与图21中的电路不同的一点是、我已将 INA226的 VBUS 引脚连接到 Vin-、以测量分流器负载侧的总线电压。  VBUS 引脚的额外偏置电流是否会导致该问题?

提前感谢、

加博尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    我将对此进行探讨、明天再与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、  

    这称为 CMRR、即共模抑制比。 您可以查看此 TIPL 来了解有关 CMRR 的更多信息: https://www.ti.com/video/6117695411001。此外、VBUS 引脚上的 Ib 也会随 VBUS 电压的增加而增加。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致!

    穆罕默 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mohamed。  我进行了简单计算、似乎问题在于 Vbus 引脚阻抗。  在超过13.5V 时、IN+和 IN-引脚上的典型 CMRR 应视为小于1个计数。  在13.5V 时、使用830K 的典型引脚阻抗、流入 Vbus 引脚的电流将 大约为16uA。  这将在 IN 侧的4.7欧姆输入滤波电阻上产生大约75uV 的电压、使读数增加大约30个计数。  这正是我看到的。  我的猜测是、将 Vbus 连接移至4.7欧姆电阻器的另一侧可解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    我很高兴我们得到了这个问题的解决。 请在@SensorToCloud 上发推特给我们。 请随时重新打开该主题帖、但现在我将关闭它。