This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:THS3491压摆率

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3061, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1331908/ths3491-ths3491-slew-rate

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件:THS3061

THS3491的压摆率为8000V/us ((20%–80%)、THS3061的压摆率在20V 步长下为7000V/us、 在10V 步长下为5700V/us (25%至75%级别)、这表明 THS3491的上升时间应低于后一个运算放大器、 事实并非如此、THS3491的上升时间为1.3ns、而 THS3061的上升时间为1ns。
您能否详细说明一下、为什么尽管遵循"高压摆率导致上升时间更短"的规则、THS3491的上升时间超过 THS3061? 为什么报告压摆率存在各种情况、它们代表什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较旧版本的数据表与较新版本的 THS3491数据表中存在一些混淆。 THS3061在物理上不太可能比 THS3491更快的边沿速率。 例如、您在 THS3061中是否看到任何10V 阶跃响应。 不可以、也没有实际的图、因为它们可能无法在该时间段内进行测量。 1nsec 典型值可能是设计人员的仿真。 在 THS3491中、我们注意到了1ns 的输入边沿速率、因此1.3ns 数字表示输入的 RMS 和器件上升时间。  

    旧的 THS3061由不熟悉高速放大器的人开发、此首页图始终是一个令人震惊的错误、因为压摆率不随步长变化、这只是一个恒定线性上升时间、分成了更大的步长、 这对我的新手设计人员来说可能是相当困惑的、  

    如果您有兴趣对这些问题进行更深入的讨论、请查看这篇文章、  

    https://www.edn.com/what-is-op-amp-slew-rate-in-a-slew-enhanced-world-part-1/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。
    那么、您是说 THS3491肯定比 THS3061更快且具有更短的上升时间?
    我们如何证明这一点? 通过哪个参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahsa:

    正如 Michael 所指出的、您可以查看 THS3491的数据表并在电气特性表中找到上升时间信息、也可以查看数据表典型特性部分的脉冲响应图

    另外、正如 Michael 指出的、我们没有 THS3061的脉冲响应图来与这些测量结果进行比较。 如果您想证明参数、我们提供的 THS3061EVM 可用于测试目的。  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick:
    非常感谢您的答复。 我将参加 THS3491、我希望一切都顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahsa:

    我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时回复此主题或启动新主题。

    谢谢。

    尼克