请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA199 您好!
客户的配置与下面的数据表电路相同。
电源:9V ~ 18V
Rshunt:0.05 Ω
该电路功能用于检测流经电源- Rshunt -负载的20mA 电流。
用于检测20mA 的 Rshunt 是可变的。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Cho:
感谢您的发帖。 根据经验、输入偏置电流比我测量的电流低1000倍。
下面是共模电压导致输入偏置电流变化的5V 示例。 请记住这一点;随着共模增加、Ibias 也会增加。

我 认为您为 INA199提供的分流电压、Isense 电压或电源电压不存在问题。
您的设计或电路是否遇到任何问题?
Unknown 说:用于检测20mA 的分流器是可变的。
您是说20mA 感应不是严格的设计要求吗? 我希望对"可变"一词的含义做出一些澄清。
此致、
乔