This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:20mA 检测问题

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329234/ina199-20ma-detection-question

器件型号:INA199

您好!

客户的配置与下面的数据表电路相同。

电源:9V ~ 18V

Rshunt:0.05 Ω

该电路功能用于检测流经电源- Rshunt -负载的20mA 电流。

用于检测20mA 的 Rshunt 是可变的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    感谢您的发帖。 根据经验、输入偏置电流比我测量的电流低1000倍。  

    下面是共模电压导致输入偏置电流变化的5V 示例。 请记住这一点;随着共模增加、Ibias 也会增加。  

    我 认为您为 INA199提供的分流电压、Isense 电压或电源电压不存在问题。

    您的设计或电路是否遇到任何问题?

    用于检测20mA 的分流器是可变的。

    您是说20mA 感应不是严格的设计要求吗? 我希望对"可变"一词的含义做出一些澄清。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joe!

    抱歉、我在编写案例时犯了一个错误。

    电路没有问题。

    客户希望在设计 原理图之前进行检查。

    客户的问题是、在此情况下是否可以进行20mA 检测。

    电源:9V ~ 18V

    Rshunt:0.05 Ω

    如果 Rshunt 值不是0.05欧姆、则表示可以更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    不要担心错误。 我认为没有问题、还请注意我提供的输入偏置电流注释。

    我现在将此标记为已解决。 随着设计进展、请联系以获得更多支持。

    此致、