This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:我们可以忽略对 INA238的一些保护或警报吗?

Guru**** 2526380 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1332700/ina238-can-we-neglect-some-protection-or-alert-for-ina238

器件型号:INA238
主题中讨论的其他器件: INA228

大家好、

我的客户有一个关于 INA238的问题、它们希望 ALERT 引脚仅报告过流信号、不包括温度限制、过压或欠压等。

有可能吗?

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiaoying、

    可以、这是可以实现的。 INA228的设计旨在使警报仅在超出限值寄存器中的值时发生。 由于所有限制寄存器默认设置为最大/最小值、因此不能超过这些限制、并且不会发生警报。 要启用警报、请将限制值调整为默认值以外的值。

    此致、

    米奇