This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何控制信号的振幅和相位

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322159/how-can-i-control-amplitude-and-phase-of-signal

主题中讨论的其他器件:PGA855

您好、TI 团队、

我有几个问题:

我有一个36V/0.1A 的交流信号、并想使用控制器来控制其幅度和相位。

我该怎么做?

您能提供一些我可以通过其实现的电路吗?

我将电路与控制器 GPIO 相连、当 GPIO 上的电压电平发生变化时、交流信号的幅度应该会发生变化。

此外、与 GPIO 电压电平的变化类似、交流信号的相位也应发生变化。

谢谢。此致、

普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    振幅很简单;可以使用许多不同的架构来控制增益。  PGA855等器件可用于1/8至16的增益。 您提到了输入振幅、但没有提到输出振幅-您是希望它衰减还是增益增加?

    相位不是很容易。  也许可以配置一个具有不同相位 响应的可切换滤波器、但是相位将取决于频率、并且也会影响滤波器的增益。   这里的第一个问题是、您所查看的频率范围是什么?  另外、信号是单频还是 BW、您希望具有此延迟?

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我有10V/400Hz 的交流电压源。 我想借助控制器来控制它的振幅。

    我该怎么做?

    谢谢。此致、

    普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    您希望将该信号控制到多大的振幅水平?  即0.1V 至10V?  您需要的分辨率是多少?  您只需要几个增益阶跃(如8)就可以使用 PGA855。  但是、如果您需要精细增益控制(即128个步长)、则需要采用不同的方法。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您希望将该信号控制到多大的振幅水平?  即0.1V 至10V?。 是的、我想以相同的方式进行控制。

    我需要128级或以上。

    谢谢。此致、

    普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    PGA281 是一个很好的选择-您可以针对上述条件配置此器件。  如果您对实现此器件有任何具体问题、请告诉我。

    此致、
    迈克