This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY SDK 安装程序

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1325917/usb2any-usb2any-sdk-installer

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1BQ79616

您好、TI 团队、

我正在尝试使用具有 GUI 的 BQ79616-Q1 实验。 根据用户指南、需要 安装 USB2ANY SDK 安装程序(2_USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup.exe)。

但是、我在 TI 网站上找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    欢迎使用 E2E!

    为此、请使用 USB2ANY 固件加载程序。 要加载的固件是 USb2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt 文件。

    如果您有任何其他问题或说明、敬请告知。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    感谢您的答复。 但是、我仍然无法获取  USb2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt 文件或 2_USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup.exe。 您能建议我可以访问的任何链接吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    2_USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup.exe 已重命名为 USB2ANY Explorer 软件。 但如前所述、请使用 USB2ANY 固件加载程序  

    至于 USb2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt 文件、请通过产品页面在 mysecure 上申请访问权限。

    获得批准后、您将在此处找到您的文件: My Secure Resources | myTI | Texas Instruments

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:  

    因为我无法获得下载最新 BQAutoEval.txt 的访问权限。 您能否建议我通过其他一些方式从 BQ79616获取电压检测数据?

    现在、我尝试将16节电池连接到单个 BQ79616 EVM、并使用微控制器读取数据。 但显然、如果数据是通过 UART 传输、我需要弄清楚协议。 是否有 使用 UART 对 BQ79616 EVM 进行编程的示例代码? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    如果您有 USB2ANY、BQAutoEVAL GUI 也应该有一种更新 USB2ANY 固件的方法。  

    如果您在连接 USB2ANY 的情况下运行 GUI、它是否会提示进行更新?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

     感谢 您的建议。 现在、我可以为 器件加电、并从  BQAutoEVAL GUI 中读取16通道仿真电芯电压。  这意味着 EVM 工作正常。

    接下来、我要使用 TMS570等微控制器读取电池电压。 根据用户指南、我可以 找到"BQ79616-Q1示例代码0.1 Installer.exe "的示例代码。 您能告诉我如何 像其他用户一样请求访问示例代码吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您可以在产品页面上申请 mysecure 访问权限。  

    如果我能够授予您访问权限、我将进行更新。

    此致、

    安东尼·范